This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:有关 BQ25883在 WARM / COOL 下禁用终端的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194372/bq25883-questions-about-bq25883-termination-disable-at-warm-cool

器件型号:BQ25883

你(们)好

数据表第24页中的"吹气"

每当 充电器检测到"热"或"冷"温度时、无论 JEITA_VSET 如何、终端都会自动禁用、
JEITA_ISETH 和 JEITA_ISETC 寄存器位设置。

 我们想知道终端 功能禁用会 影响什么?

  充电器状态(CHRG_STAT)是否影响 BQ25883、不会更改。

如果充电器处于 CV 模式、则当温度低于10摄氏度(低于 T2)时。

当充电电流低于终止电流(150mA)时、充电器状态是否无法进入充电终止完成。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    如果从 JEITA 热/冷却模式禁用了端接、则充电器继续处于 CV 模式、直到有0电流流入电池。  充电器从不报告终止已完成。

    此致、

    Jeff