请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25883 你(们)好
数据表第24页中的"吹气"
每当 充电器检测到"热"或"冷"温度时、无论 JEITA_VSET 如何、终端都会自动禁用、
JEITA_ISETH 和 JEITA_ISETC 寄存器位设置。
我们想知道终端 功能禁用会 影响什么?
充电器状态(CHRG_STAT)是否影响 BQ25883、不会更改。
如果充电器处于 CV 模式、则当温度低于10摄氏度(低于 T2)时。
当充电电流低于终止电流(150mA)时、充电器状态是否无法进入充电终止完成。
谢谢你。