请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV701 主题中讨论的其他器件:TLV704、
您好!
我正在寻找支持 Vin=24V 和 Iout=150mA 的低成本 LDO。
我找到了 TLV701和 TLV704。 它们非常相似、但价格不同。
2个器件之间的区别是什么?
非常感谢您的建议。
此致、
Kikuko
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kikuko、
这里唯一的区别是 两个器件的材料成分略有不同(不同的物料清单)。 您可以 使用 TI 的材料成分搜索工具查看有关这两种器件材料成分的更多详细信息。 除此之外、从参数、 功能 和引脚排列角度来看、这些器件是等效的。