This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:设计评论

Guru**** 2530080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193055/bq24650-design-review

器件型号:BQ24650

大家好、

可以复查我的设计吗? 请参阅以下条件和设计文件。

太阳能电池板21V、电池锂离子电池1节、ICHARGE = 4A、IPRECHARGE = 0.4A

 

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/review_5F00_BQ24650.docx

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    MPP 电压被设定为17.2V

    2.请确保为您选择的热敏电阻正确设定 TS 电压。

    3.充电电压为4.2V

    充电电流为4A、预充电电流为0.4A

    请按照表1了解建议的电感器值。

    我的布局审查如下:

    一般而言、我认为蓝色突出显示连接的窄度可以更厚、以适应与 GND 的连接。 您需要与 GND 平面的其余部分建立良好的实心连接。

    2.尝试在 GND 平面中移除阴绝缘体、有多个(一个以黑色显示)。

    3.我无法评估输出电容器的位置,因为它未显示。

    4.我们建议将模拟接地与电源接地分开布线,请参阅布局指南7。

    Vref 电容器可以放置在更靠近引脚的位置。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的回复。  

    您是否可以  再次查看 以下文件,请? 我按照您的建议进行了一些更改。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/review_5F00_2_5F00_BQ24650.docx

    此致、

    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    我的原理图审阅如下:

    1.电感器的好选择。 根据我的计算、饱和电流应该会过(ICHG + 0.5*I_RIPPLE)。 只需按照第9.2.2.1节"电感器选择"进行完整性检查、以检查您的系统。

    我的布局审查如下:

    1.接地连接改善。

    2、良好的接地平面布局、我们希望避免在设计中使用任何天线。

    输出电容器由感应电阻器输出放置在右侧。

    4.通过隔离模拟接地的禁止区域将模拟接地和电源接地分开。

    VREF 电容器越近。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!