大家好、
可以复查我的设计吗? 请参阅以下条件和设计文件。
太阳能电池板21V、电池锂离子电池1节、ICHARGE = 4A、IPRECHARGE = 0.4A
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/review_5F00_BQ24650.docx
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
可以复查我的设计吗? 请参阅以下条件和设计文件。
太阳能电池板21V、电池锂离子电池1节、ICHARGE = 4A、IPRECHARGE = 0.4A
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/review_5F00_BQ24650.docx
谢谢!
您好!
我的原理图审阅如下:
MPP 电压被设定为17.2V
2.请确保为您选择的热敏电阻正确设定 TS 电压。
3.充电电压为4.2V
充电电流为4A、预充电电流为0.4A
请按照表1了解建议的电感器值。
我的布局审查如下:
一般而言、我认为蓝色突出显示连接的窄度可以更厚、以适应与 GND 的连接。 您需要与 GND 平面的其余部分建立良好的实心连接。
2.尝试在 GND 平面中移除阴绝缘体、有多个(一个以黑色显示)。

3.我无法评估输出电容器的位置,因为它未显示。
4.我们建议将模拟接地与电源接地分开布线,请参阅布局指南7。
Vref 电容器可以放置在更靠近引脚的位置。
此致、
Mike Emanuel
尊敬的 Mike:
非常感谢您的回复。
您是否可以 再次查看 以下文件,请? 我按照您的建议进行了一些更改。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/review_5F00_2_5F00_BQ24650.docx
此致、
Rene
尊敬的 Rene:
我的原理图审阅如下:
1.电感器的好选择。 根据我的计算、饱和电流应该会过(ICHG + 0.5*I_RIPPLE)。 只需按照第9.2.2.1节"电感器选择"进行完整性检查、以检查您的系统。
我的布局审查如下:
1.接地连接改善。
2、良好的接地平面布局、我们希望避免在设计中使用任何天线。
输出电容器由感应电阻器输出放置在右侧。
4.通过隔离模拟接地的禁止区域将模拟接地和电源接地分开。
VREF 电容器越近。
此致、
Mike Emanuel