This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:关断序列不遵循配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192865/ucd90320-shutdown-sequence-not-follow-configuration

器件型号:UCD90320

尊敬的 专家:

我根据 电源轨#9设置电源轨#25关断。 但电源轨#25在  电源轨#9之前始终处于关断状态。

我已检查使能信号、并确保#25始终在#9之前关闭。 这意味着电源轨由 UCD90320关闭。

我是否可以从您那里了解  到根本原因是什么?

e2e.ti.com/.../UCD90320-Address-230202debug6-Project-File.xml

此致、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请确保原理图中存在错误、我们看到许多客户都出现了这种错误

    请获取包含以下内容的资料:AMON09、EN10、 DMON01、EN08。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我们测量了 AMON09/EN10/DMON01/EN08并设置"RAIL25关闭取决于 RAIL9延迟20ms"。

    但电源轨#25和#9会同时关闭而不会延迟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是如何在捕获的波形中触发关断事件的?

    如果您使用 CONTRAL_Pin、则25和9将同时关闭、因为您配置为立即关断。

    此致

    Yihe