This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:PMBus 信号的电压电平

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877831/tps546d24-voltage-levels-of-pmbus-signals

器件型号:TPS546D24

您好!

 TPS546D24中 PMBus 信号的电压电平是多少(5V 或3.3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24上的 PMBus 引脚与 TPS546D24A (http://www.ti.com/product/tps546d24a )上的 PMBus 引脚相同

    它们与 SMBus 3.1.1 1MHz 总线速度兼容。

    确保将大于或等于1.35V 的引脚电压读作"高电平"

    保证小于或等于0.8V 的引脚电压读作"低电平"

    不保证0.8V 至1.35V 之间的引脚电压。

    当灌入20mA 或更低的上拉电流时、内部开漏下拉驱动器可保证提供0.4V 或更低的引脚电压。

    这与1.8V、3.3V 或5V 的总线终端电压兼容。