This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:LM4040 PSpice 模型温度和容差

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877572/lm4040-n-lm4040-pspice-model-temperature-and-tolerance

器件型号:LM4040-N
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、团队、

客户正在使用 Simetrix 中的 LM4040NC2P5 SPICE 模型进行 Monte-Carlo 分析。

显然、容差值变为0.5%或温度变化对结果没有任何影响。

这是否在模型中表示?

谢谢、此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不确定该模型在 simetrix 中的行为。

    在 TINA-TI 中、模型具有如下图像所示的温度行为。 TINA-TI 没有 Monte Carlo 分析、因此我不确定 Simetrix 中是否会存在此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的回答。

    只是为了确保:在 TINA-TI 中使用模型时、A 级到 E 级模型之间是否存在实际差异(或只是更改容差值)?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没错。 两种型号的模型相同、因为我们将阴极电压设置为没有精度误差。 如果您有一种方法可以更改公差、那么这将是一种将模型分为不同变体 A 到 E 的好方法