This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-EP:从禁用到输出关闭的时间

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877976/tps7a4701-ep-time-from-disable-to-output-off

器件型号:TPS7A4701-EP
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

您好!


您能告诉我们、在使 EN (低电平)达到输出关断之前的时间是多久?   我们想了解典型值和范围以及实际决定时间的因素。  今天、我们观察到从禁用到关闭的时间为1.4ms。   此外、输出电容器对该时序有什么影响、我们能否根据输出电容器的大小量化预期值?

谢谢、

HSG   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、  

    TPS7A47没有有源放电、这意味着在禁用器件时、没有能够使输出电压快速放电的有源下拉电路。 在这种情况下、放电时间与输出电容器尺寸、负载电流和输出引脚上的任何泄漏电流有关。  

    如果您的负载可以建模为电阻负载、并且它主导放电电流、您可以应用 RC 放电曲线来估算放电时间。 如果您的负载很小、并且与输出端使用的电容器的泄漏电流相当、您可能还需要考虑电容器的泄漏电流。  

    此致、  
    Jason Song