This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:查询:CHG#39;引脚

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877158/bq25101-enquiry-chg-pin

器件型号:BQ25101

您好!

 BQ25101的 CHG'引脚可用于主机监控和视觉指示。

我想知道该引脚是否 可同时用于主机监控和视觉指示?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    CHG 引脚是一个开漏引脚、在充电期间为低电平、然后在充电完成时悬空。  可以同时将主机和 LED 连接到 CHG 引脚、但这取决于电压 A 逻辑要求。  这可能就像将两个引脚连接到 CHG 引脚一样简单。  如果 LED 电压较高且主机电压较低、则需要额外的晶体管。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。 我已将两者连接到'CHG_N'引脚。 请帮助检查并验证我是否已正确连接它们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是怎么回事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    认为这已解决、请参阅以下文章:

    在线查看