This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:24V 交流输入电压用例?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877985/tps7a78-24vac-vin-use-case

器件型号:TPS7A78

团队、

1)我正在查看以下用例:
          24V 交流输入电压-> 12V 直流输出电压

SCIN 似乎可以用作输出。 可以从 SCIN 灌入的最大电流是多少。
其思路是在 SCIN 上使用 LDO 以获得12VDC、而根本不使用 LDO 输出(LDO_IN/LDO_OUT)。
这是可能的吗?

-计算工具是否涵盖了24 VAC 输入电压用例?
CS 和 Rs 尺寸测量计算是否相应地起作用?

2)或者、24VAC VIN -> 5VDC/120mA 用例是否正常?
-计算工具是否涵盖此内容?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、TPS7A78 计算器 涵盖了24VAC 用例。 您可以从 SCIN 引脚轻触以获得更高的 VOUT。 对于12V 电压、您需要使用 TPS7A24之类的器件 来打造稳压良好的12V 电压轨。

    您帮助我发现了计算器中的一个错误、因为它不支持在24VAC 时从 SCIN 引脚上敲出。 为了在12V 电压下支持120mA、CS 电容器将非常大、但由于它是24VAC 的电容器、因此不需要额定电压为305V 的电容器。  

    谢谢、