This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:LMR14203的输入-输出电压差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193627/lmr14203-input-output-voltage-difference-of-lmr14203

器件型号:LMR14203

LMR14203稳定运行所需的输入至输出电压差是多少?

请告诉我输入/输出电势差与负载电流之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的最大占空比指定为排印值87%、最小值81%。 您可以参考下面的占空比公式来获取 Vin/Vo 和 IO 之间的关系。

    此致、

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想确认上面的每个参数。

    例如、在电路上、

    VO:VOUT  Vin:VIN  IO: IOUT (电路的输出电流)

    RonHS:LMR14203内高侧开关的电阻值

    RonLS:零? LMR14203内部没有低侧开关。

    DCR,D: 请告诉我这些是什么。

    如果您知道要参考的任何文档、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于非同步降压、 我先前共享的方程式的分母应为 Vin-IO*Ron_Hs+VD_DIODE。  

    VD_DIODE 表示二极管导通时二极管上的压降。  

    DCR 是电感器的直流电阻。

    D 是电路的占空比。

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好答复。