This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:UCC28722上电问题

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877955/ucc28722-ucc28722-power-on-issue

器件型号:UCC28722

尊敬的先生/女士

以下是客户在测试过程中遇到的问题。

输入 DC24V 输出 DC23V 功率20W
当电源接通时,输出电压异常,VDD 中将出现21V 至7.6V 之间的三角波 。 当 VDD 达到21V 时、DRV 将发送3个脉冲信号。

您能提出解决方案吗?

此致、

Kami Huange2e.ti.com/.../UCC28722_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡米

    根据您的描述、UCC28722中似乎触发了故障条件。  您描述的启动操作与 UCC28722数据表第7.4.4节启动操作(第14页)中介绍的启动操作相同。  如果在3个脉冲之后测量到故障情况、UCC28722将进入故障关断状态、并在 VDD 电压放电至低于 UVLO 阈值后尝试重新启动。  

     有关这些故障条件的详细信息、请参阅 UCC28722数据表的第7.4.5节故障保护(第15页)。  我们建议您在启动期间测量 UCC28722引脚上的电压、以查看是否触发了任何故障条件。  我们有以下应用手册、其中详细介绍了调试技术 http://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdf

    此致、

    Eric