This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000 VDS 额定值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194130/tps63000-tps63000-vds-rating

器件型号:TPS63000

您好!

  我想确认4个内部 FET VDS 规格。 TPS63000的性能。

1.我们是否有交流规格? (最小值和最大值) 短时间内、表示为10n~20ns?

2.(VIN - L1)和(L2 - Vout)引脚的额定电压如何? 它们都是7V 吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    电压超过规格后。 ABS 中的输出。 器件可能会造成永久性损坏。 因此、只需将 ABS 作为基准是可以的。

    对于额定电压、是的、您是正确的。

    此致

    TAO