This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:使用看门狗的 PMIC 失效防护关断?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877701/bq25611d-pmic-failsafe-shutdown-using-watchdog

器件型号:BQ25611D

我将使用 bq25611d 在我们的电池供电系统上实施故障安全 POR。 理想情况下、我想使用充电器的内部看门狗->当主机 CPU 挂起时、我们需要断开电源。 使用 bq25611d 看门狗是否可以实现此功能? 看起来它只是复位几个寄存器、恢复到默认的充电配置、但仍保持供电。 有什么解决方法吗? 可能触发看门狗等关断的外部引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    无法直接强制此条件。  

    您可能会创建一个仅由 MCU 复位的锁存电路。

    当看门狗计时器和 REG09中的任何故障到期时、充电器的/INT 引脚将发出脉冲。 它仅发出256us 的脉冲。  您可以在数据表的第9.3.8.2节"主机中断(INT)"中阅读有关/INT 的更多信息、以了解更多详细信息。

    但您可以将/INT 引脚连接到某些锁存电路、以启用或禁用从输入源到充电器的电源多路复用器或负载开关。 但我们没有用于实现此目的的参考设计。 只是一个想法。  

    此致、

    Joel H