请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 您好!
我们有一个1uF 电容连接到 VDDA 引脚。 我是否可以知道该电容器的额定电压要求? 它可以是6.3V 额定值吗?
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个1uF 电容连接到 VDDA 引脚。 我是否可以知道该电容器的额定电压要求? 它可以是6.3V 额定值吗?
谢谢!
安东尼