This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:如何限制充电器输入电压值

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877634/bq25713-how-do-i-limit-the-charger-vin-value

器件型号:BQ25713

大家好、我正在寻找一种使用器件寄存器限制充电器输入电压的方法、以便它不会从5V 充电?

如果我可以将 VINmin 限制为9V、则可以解决我的问题。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elad、

    您可以执行多项操作来实现这一点。

    如果您将 InputVoltage()寄存器编程为高于您想要限制的 VBUS 电压的值,它会强制充电器深入 VINDPM,从而自动将充电电流降至最小值。 请记住、此时 SYS 电压将崩溃、变为电池电压。 此外,只要应用有效输入,InputVoltage()寄存器就会自动检测到,这意味着如果应用9V 输入,将其删除,然后再应用5V 输入,则此方法将不会自动工作。 每次都必须调整寄存器。

    此外、您还可以将 ChargeOption1 ()寄存器中的 FORCE_LATCHOFF 位与集成的独立比较器结合使用、以监控 VBUS 电压。 如果 VBUS 电压低于某个阈值、且比较器处于活动状态并跳闸、它还将禁用转换器、禁用充电。 这将对 SYS 电压产生相同的影响。

    最后、您可以利用内部 ADC 寄存器来监控 VBUS 电压、并通过软件实现在 VBUS 电压接近或低于5V 设定点时禁用充电。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、非常感谢您提供这一详细的回答。

    我会尝试这种方法。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elad、  

    我将关闭此主题。 如果您无法使用、请随时打开新主题或回复此主题。

    此致、

    Joel H