大家好、我正在寻找一种使用器件寄存器限制充电器输入电压的方法、以便它不会从5V 充电?
如果我可以将 VINmin 限制为9V、则可以解决我的问题。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在寻找一种使用器件寄存器限制充电器输入电压的方法、以便它不会从5V 充电?
如果我可以将 VINmin 限制为9V、则可以解决我的问题。
谢谢你
您好、Elad、
您可以执行多项操作来实现这一点。
如果您将 InputVoltage()寄存器编程为高于您想要限制的 VBUS 电压的值,它会强制充电器深入 VINDPM,从而自动将充电电流降至最小值。 请记住、此时 SYS 电压将崩溃、变为电池电压。 此外,只要应用有效输入,InputVoltage()寄存器就会自动检测到,这意味着如果应用9V 输入,将其删除,然后再应用5V 输入,则此方法将不会自动工作。 每次都必须调整寄存器。
此外、您还可以将 ChargeOption1 ()寄存器中的 FORCE_LATCHOFF 位与集成的独立比较器结合使用、以监控 VBUS 电压。 如果 VBUS 电压低于某个阈值、且比较器处于活动状态并跳闸、它还将禁用转换器、禁用充电。 这将对 SYS 电压产生相同的影响。
最后、您可以利用内部 ADC 寄存器来监控 VBUS 电压、并通过软件实现在 VBUS 电压接近或低于5V 设定点时禁用充电。
此致、
Joel H