This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:MCU 可以在 VCAP 引脚上连接的最大负载是多少

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877296/lp5036-what-is-the-maximum-load-that-can-be-connected-at-vcap-pin-by-mcu

器件型号:LP5036

您好!

据我了解、LP5036中内部1.8VLDO 输出的 VCAP 引脚是要控制 LP5036的外部 MCU 的电源。 您能否确认这是否正确?

如果是、您能否帮助我了解外部 MCU 可在此 VCAP 引脚上施加的最大负载是多少?

感谢您的帮助!

此致、

Vijay Hugar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vijay Hugar、

    没有 LDO 可供 IC 内部使用、 只允许将1uF 电容器连接到 GND。