This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205HBEVM:死区时间电路性能问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1205HBEVM, LMG1205, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877825/lmg1205hbevm-dead-time-circuit-performance-question

器件型号:LMG1205HBEVM
主题中讨论的其他器件: LMG1205LMG1210

大家好、

根据《使用 LMG1205HBEVM 用户指南》、第8页包含以下死区时间电路。

您是否知道这是一种可以在产品中实际使用的财产或稳定性、

还是评估级别?

任何建议都应受到高度赞赏。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    感谢您关注 e2e 上的 lmg1205。

    该电路可用于死区时间评估或原型设计、但它容易发生温度变化。

    死区时间电路可通过更改 R1和 R4电阻器值进行微调。 如果焊接多个不同的电阻器、这可能具有挑战性。

    还提供 Lmg1210。 该部件具有内部可控死区时间。 1210 EVM 包含死区时间电位器、可设置动态死区时间、而无需对器件进行下电上电。 建议使用 Lmg1210进行极短的死区时间控制。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题。

    谢谢、