This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:多个电压电平

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877490/lp5569-multiple-voltage-levels

器件型号:LP5569

您好!

根据绝对最大值、数字输入可最大为6.0V。 但是、建议条件规定了数字输入的最大输入电压。 因此、我想确定以下配电是否正常。

1)

- VIN:2.7-4.4 (锂离子电池)

- V1P8:1.8V

- SDA/SCL/INT 上拉电阻:3.3V 恒压、按降压/升压状态

在这种情况下、存在 VIN < SDA/SCL/INT 上拉的区域。 这是否正常? 我们是否可以预期某种不正常的行为?

2)

- SDA/SCL/INT:3.3V

- V1P8和/或 VIN 0V

在这种情况下、是否存在一些未经历的行为或泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我已将此问题分配给合适的工程师、请稍候、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ABS 最大额定值涵盖了未通电情况。 2)正常、没有泄漏电流。

    对于1)、我们建议不要超过 SDA/SCL/INT 超过 VIN。 否则、我们无法保证器件正常工作。