请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 您好!
根据绝对最大值、数字输入可最大为6.0V。 但是、建议条件规定了数字输入的最大输入电压。 因此、我想确定以下配电是否正常。
1)
- VIN:2.7-4.4 (锂离子电池)
- V1P8:1.8V
- SDA/SCL/INT 上拉电阻:3.3V 恒压、按降压/升压状态
在这种情况下、存在 VIN < SDA/SCL/INT 上拉的区域。 这是否正常? 我们是否可以预期某种不正常的行为?
2)
- SDA/SCL/INT:3.3V
- V1P8和/或 VIN 0V
在这种情况下、是否存在一些未经历的行为或泄漏电流?