This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:针对突然上升引起的过冲采取的措施

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193879/tps25982-measures-against-overshoot-due-to-sudden-rise

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好!

电源 IC 的24V 电压输入可能会由于突然上升而过冲。

我要实现的是抑制突然上升、并使电压平稳上升、以在后一级保护电源 IC。

因此、通过调查 TI 产品、我们认为电子保险丝产品很好。 我们要保护的电力线是24V 线路、最大电流约为10A。 TPS25982可能难以使用、因为过压锁定不能设置为24V。

请告诉我、除电子保险丝产品外、是否还有最佳器件或最佳 IC。

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    感谢您的联系。 请查看我们的40V 电子保险丝产品系列、如果有任何问题、请告知我。 这些电子保险丝的绝对最大额定值超过40V。

    www.ti.com/.../products.html

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    感谢您推荐40V 耐受电压电子保险丝。 这些产品似乎无法稳定地通过约10A 的电流。 还有其他解决方案吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    1.您能否考虑并联两个 TPS2663以获得更高电流支持?

    2.您的下游器件可以承受的最大电压是多少? 我们需要将 OVLO 阈值设置为等于该阈值。

    此致

    Kunal Goel