This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:LP5900TLX-3.3问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193665/lp5900-lp5900tlx-3-3-issue

器件型号:LP5900

尊敬的先生:

LP5900TLX-3.3

输入电压:5V

EN:低电平

输出电压:1V

Vout 绝对最大额定值:VIN (max)+0.3 =6+0.3 =6.3V

电压为1V 时的电流。 < VOUT (Max)= 6.3V

不会导致 LP5900TLX-3.3 (U702)损坏

正确吗?

请勾选以尽快回复。

谢谢

B、R

文森特

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如果在禁用器件的情况下在 VOUT 上提供1V 的外部电压、则不应损坏器件、因为导通器件仍会在输入端正向偏置5V。

    但是、如果未首先施加 VIN 且在 VOUT 上施加1V 电压、则器件将会损坏、因为超出了绝对最大值、因此会出现排序问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    LP5900TLX-3.3

    输入电压:5V

    EN:低电平(器件被禁用)

    输出电压:1V

    当 VIN 首先施加到输入端、然后 VOUT 上施加1V 电压时。

    Vout 绝对最大额定值:VIN (max)+0.3 =6+0.3 =6.3V

    VOUT 的电压为1V。 < VOUT (Max)= 6.3V

    不会损坏设备,因为未超出最大绝对值。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    B、R

    文森特

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    正确、如果首先施加 Vin、然后施加1V VOUT、则器件在禁用状态下不应损坏。

    此致、

    John