尊敬的先生:
LP5900TLX-3.3
输入电压:5V
EN:低电平
输出电压:1V
Vout 绝对最大额定值:VIN (max)+0.3 =6+0.3 =6.3V
电压为1V 时的电流。 < VOUT (Max)= 6.3V
不会导致 LP5900TLX-3.3 (U702)损坏
正确吗?
请勾选以尽快回复。
谢谢
B、R
文森特


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
LP5900TLX-3.3
输入电压:5V
EN:低电平
输出电压:1V
Vout 绝对最大额定值:VIN (max)+0.3 =6+0.3 =6.3V
电压为1V 时的电流。 < VOUT (Max)= 6.3V
不会导致 LP5900TLX-3.3 (U702)损坏
正确吗?
请勾选以尽快回复。
谢谢
B、R
文森特


尊敬的先生:
LP5900TLX-3.3
输入电压:5V
EN:低电平(器件被禁用)
输出电压:1V
当 VIN 首先施加到输入端、然后在 VOUT 上施加1V 电压时。
Vout 绝对最大额定值:VIN (max)+0.3 =6+0.3 =6.3V
VOUT 的电压为1V。 < VOUT (Max)= 6.3V
不会损坏设备,因为未超出最大绝对值。
正确吗?
请勾选以尽快回复。
非常感谢。
B、R
文森特