This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:硬件唤醒引脚

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ40Z50, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193204/bq27z746-hw-wake-pin

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ27Z561

您好!

我的客户正在寻找可以使用硬件 使用监测计上的引脚唤醒的监测计。 我看到 BQ27Z746具有/enab 引脚。 这个引脚的目的是这样吗? 我们产品系列中的其他哪些器件可以以这种方式使用?

他们之所以需要这样做、是因为 器件的使用频率很低、他们希望在类似货架模式下优化电流、但每次使用后都会进入这种模式。 我认为 BQ27Z746是用于单节电池监测的最低 IQ 监测计、但我想知道我还应该考虑哪些因素。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /enab 用于控制一个超低功耗状态(运输模式)。 还有其他测量仪表、如 bq27z561 (单节)、具有类似引脚(CE)或 bq40z50 (多节)、可以重新使用某些引脚(/PRES ->/SHUTDN)以实现相似功能。

    它不会定期使用、因为它会在监测计失去电池状态时干扰监测。 每次启用时、它都必须重新获取电池状态、这必须小心操作、理想情况下是完全放松的电池、不会出现电流流动(这通常不实用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dominik! 如果有任何后续问题、请等待工程师的回复。  

    John