This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:限流电阻器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193213/bq24295-current-limiting-resistor

器件型号:BQ24295

您好!

 我的设计中使用的是 BQ24285 IC。 我想将我的电流限制为500mA。 我发现有一个用于查找限流电阻器的公式。 [公式:IINMAX =(1V/RILIM)×Kilim。]  Kilim 的值为395A 至475A Ω。   将输入电流限制设置为500mA 时、我需要选择基利姆的值。 我的限流方法是否正确? 如果不是、请告诉我正确的方法。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suresh,

    使用典型的基利姆值(435A x Ω)。 您可以在此处使用 IINMAX = Kilim / RILIM。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确认我的计算是否正确。 我想将电流限制在500mA、因此  IINMAX=500mA、Kilim =435A x Ω μ A。 因此  RILIM=435/500mA=870。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    RILIM = 435AxΩ Ω/0.5A = 870Ω Ω

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James Steenbock。