This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:以低输入电压启动-单个栅极脉冲、而不是三个

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, UC2845, UCC28740, LM5021, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877579/ucc28742-startup-with-low-input-voltage---single-gate-pulse-instead-of-three

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: UC2845UCC28740LM5021UCC28704

你(们)好

 

 我想我会在需要35V-160V 直流输入电压的应用中尝试使用 UCC28742。 我通常会这样做

刚刚使用过 UC2845、但我想尝试一些"现代"的东西。 我已经根据 Excel 设置了 Vs 分频器

指南和 TI Web-Bench、但我看到的是我不理解的内容。 我将使用上的有源启动电源

VDD、但目前它仅包含一个大容量输入直流 电压的电阻器和一个27V 钳位齐纳二极管 (以确保

达到24V 最大启动电压)。 如果下降 电阻为22K、电路启动正常。 预计有三个脉冲打开

当我  将输入缓慢地上升至33Vdc 时、栅极 随后立即出现其他情况。 附件中的品红色为 Vdd。 不确定为什么它显示22V、

必须检查齐纳电压、确保它确实是27V 电压。

 

如果我将电阻器更改为47k、 则只会在33Vdc 发生一个栅极脉冲 、并且在我达到43Vdc 之前、电路不会"正常"启动。 如果电阻器为10K、则也只有一个启动脉冲

即使在更高的电压下、电路也不会启动。

请注意、有源启动电路最终将使用晶体管、但我首先需要了解这种情况的发生

情况。 有人能解释 单个启动栅极脉冲 的原因是什么吗?   当我  缓慢增大输入电压或阶跃施加输入电压时、我还会看到差异(电路启动时的输入电压)。

在 Vs 上应用 Vdd 与测量 Ivsl (run)之间的 IC 中是否存在时序问题?

 

谢谢

Andrew

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的原理图、同时在您的消息中、请使用参考标识符指示您所引用的电阻器。 如果没有参考引用指示符和没有原理图、则很难理解您所引用的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我使用了 TI UCC28740 EV 电路板并将变压器和 IC 更改为 UCC28742、因此有一些短引线。 我已经快速绘制了我的图。 我将介绍 R1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD 达到其导通阈值(大约21V)时、DRV 开始发送具有存储在 VDD 电容器中的能量的脉冲。 由于通过 R1的充电能量将小于 DRV 驱动能量、因此 VDD 通常不能进一步增加。 这就是为什么您没有看到 VDD 进一步增加到27V 的原因。

    在单脉冲上、CS 引脚可能在大约4us 内未达到其阈值(典型值为0.25V、最大值为0.29V)。 您可以探测 CS 引脚以首先检查此情况。 如果确认了这一点、则需要找到一种方法、使 CS 在不到4uS 的时间内在第一个脉冲上达到0.25V。  这很可能是您只看到一个脉冲的原因。 因此、请检查它以查看它是否是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 洪

    有道理。 Trafo L 约为350uH、因此在4uec 电压下为35V 时、电流仅上升至0.4A、Rsense = 0.5 Ω、即0.2V。 我不想做一个具有较低磁化电感的定制 Tafo、发现这个来自 TI/Wurth 的具有三个次级绕组的电感似乎适合我的需求。 我将增大 Rsense、以查看该单个脉冲是否消失。 当然、这将降低我可以传输的功率。

    我看到 UCC28740的最大值为0.215V -这也是一个选项、我还将考虑使用不太专业的 LM5021。  

    只需添加-数据表显示5usec 超时第一个脉冲- 4usec 为 UCC28704等 因此、这与我看到的结果(0.5R * 35V*5us / 350uH = 0.25V)更加一致-实际上正好在达到 CS 阈值电压的边缘。