This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:偏置电流规格

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193219/ucc27624-bias-current-spec

器件型号:UCC27624
主题中讨论的其他器件: UCC27524

大家好、

尽管严格要求我们的 LS 驱动器 EC 表偏置电流规格、但 UCC27624和 UCC27524之间存在一些不同的定义:


UCC27624:

UCC27524:

我不清楚"启动电流"的定义是什么、"启动电流"和"静态电源电流"之间有何区别?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    IVDDq 和 IDD (off)似乎几乎是等效的。 UCC27524未指定 EN 的状态、且 IN 电压为0.1V。 它基本上是测量器件低于 UVLO 时的静态电流、因此不输出。 两者之间的一些差异是 UCC27624的 IN 上具有较小的下拉电阻(120k 而不是400k)。  

    它基本上是 IC 静态电流消耗的测量值、但也可以称为启动电流、因为这是器件开始开关之前的电流。 名称差异很可能只是为了使器件符合我们的标准。  

    在大多数应用中、这种差异微不足道。 一旦驱动器开始切换、该电流将远高于静态电流消耗。 如果需要、可以通过将 INx 设置为0V 或进一步降低 VDD 来降低 UCC27624的功耗。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alex:

    感谢您的讲解。

    谢谢

    此致

    Mia Ma