This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:使用双相模式时的最大 O/P 纹波噪声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877574/tps53647-maximum-o-p-ripple-noise-when-using-dual-phase-mode

器件型号:TPS53647

您好!

 我们 在其中一个电路板中使用了 TPS53647。

输入电压= 12V

输出= 0.9V

输出电流= 30A

纹波要求=<5mV p-p

现在、由于版本1电路板进行了一些修改、我们已经制作了此电路板的第二个版本。  

这次、我们还进行了 PI 分析、在 PI 结果之后、我们添加了额外的电容器。 附加的原理图中以红色矩形突出显示了额外的电容器。

现在、在第二版电路板中、我们在示波器中观察到大约80mV 的峰间纹波@大约为45kHz、而在第1版电路板中没有这种纹波。

对于测量、我们使用的是直接焊接在输出电容器上的小型 BNC 电缆、以消除与探头相关的测量误差的可能性。

下面是在示波器上观察到的波纹不大。

随附的 Ver-2电路板原理图为 e2e.ti.com/.../6685.0181.TPS53647.pdfalso、供您参考。