This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:LM61495-Q1、电流高达20A

Guru**** 2533770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1, LM62440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877736/lm62440-q1-lm61495-q1-for-up-to-20a

器件型号:LM62440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495-Q1

尊敬的团队:

由于我无法键入 LM61495-Q1、因此我将此主题发布为 LM62440-Q1。

我们是否有适用于 AECQ100的高达20A 的路图器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们的控制器器件可以支持这种电流、您也可以向我发送电子邮件(iven-su@ti.com)、以便我可以与专业工程师一起查看。 谢谢。