This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有关此信息、应读取控制状态寄存器和标志寄存器。
PULSE_SOC 命令:这是由主机发送的、因此我无需读取寄存器、因为主机已经知道它发送了命令
初始化完成:检查 Initcomp 位-请参阅 TRM 第2.4.2节 POR 和初始化模式
电池移除:检查 BAT_DET 位-请参阅 TRM 第5.4节 Flags():0x06和0x07
状态变化:检查 DSG 位
SOC 中的更改:如果以上均不是、则由 SOC 中的更改触发
感谢你的答复。
这应该是一种排除方法。
DSG 和 Soi 是否可能同时发生、或者是否非常接近时间。 当中断处理程序使用排除方法来检查两个同时有效的中断时、如何进一步处理它们?
谢谢你的答复。μ A
这应该是一种排除法。μ A
有没有有一种可能性,DSG和SOCI同时发生,或者说在时间上非常靠近。当中断处理程序使用排除法检查到两个同时有效的中断,怎么进一步处理?μ A
1. CCA (库仑计数器自动校准)的结果是否会改变 SOC 值。 例如、在 CCA 之前、SOC=90%、在 CCA 之后、SOC=89%。
2.如果 bq27426不产生任何错误、SOC 是否可以在 bq27426中更改超过1%? 如果是、您能否举一个例子。
3.当 SOC 变化超过2%时,Gout 中断多少次? 例如、Δ SoC=2、即 Gout 发送一个中断信号还是两个中断信号。
1、CCA(库伦计数器自动校准)的结果是否会改变SOC值。比如,CCA之前SOC = 90%,CCA之后,SOC=89%。
2、在bq27426不出错的情况下,SOC 1次变化大于1 %在bq27426中是否可能出现?如果会出现是否可以举个例子。
3、当SOC变化一次大于2是,Gout发生几次中断?比如:Δ SoC = 2,Gout是出一次中断信号还是两次中断信号给。