This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426 Gout 中断

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187346/bq27426-bq27426-gout-interrupt

器件型号:BQ27426
在 BQ27426 Gout 中断发生后、如何解释哪个原因会引起 Gout 中断?
如果我不知道原因、如何处理中断服务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 第2.5.1节 GPOUT 引脚具有相关信息。 读取寄存器以查看根据其配置方式设置的相应标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我知道这个表、但找不到相应的寄存器或 API 函数。请告诉我在哪里可以找到寄存器或 API 函数。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此信息、应读取控制状态寄存器和标志寄存器。

    PULSE_SOC 命令:这是由主机发送的、因此我无需读取寄存器、因为主机已经知道它发送了命令

    初始化完成:检查 Initcomp 位-请参阅 TRM 第2.4.2节 POR 和初始化模式

    电池移除:检查 BAT_DET 位-请参阅 TRM 第5.4节 Flags():0x06和0x07

    状态变化:检查 DSG 位

    SOC 中的更改:如果以上均不是、则由 SOC 中的更改触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    这应该是一种排除方法。
    DSG 和 Soi 是否可能同时发生、或者是否非常接近时间。 当中断处理程序使用排除方法来检查两个同时有效的中断时、如何进一步处理它们?

    谢谢你的答复。μ A
    这应该是一种排除法。μ A
    有没有有一种可能性,DSG和SOCI同时发生,或者说在时间上非常靠近。当中断处理程序使用排除法检查到两个同时有效的中断,怎么进一步处理?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soi 中断的目的是中断主机。 然后、主机将根据不同的条件切换以采取行动。

    是的、DSG 会导致 SOC 下降、因此它们不是相互排斥的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. CCA (库仑计数器自动校准)的结果是否会改变 SOC 值。 例如、在 CCA 之前、SOC=90%、在 CCA 之后、SOC=89%。
    2.如果 bq27426不产生任何错误、SOC 是否可以在 bq27426中更改超过1%? 如果是、您能否举一个例子。
    3.当 SOC 变化超过2%时,Gout 中断多少次? 例如、Δ SoC=2、即 Gout 发送一个中断信号还是两个中断信号。

    1、CCA(库伦计数器自动校准)的结果是否会改变SOC值。比如,CCA之前SOC = 90%,CCA之后,SOC=89%。
    2、在bq27426不出错的情况下,SOC 1次变化大于1 %在bq27426中是否可能出现?如果会出现是否可以举个例子。
    3、当SOC变化一次大于2是,Gout发生几次中断?比如:Δ SoC = 2,Gout是出一次中断信号还是两次中断信号给。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCA 不应自行更改 SOC 值、因为它是对测量电流的校正。

    2.是的、SOC 可以更改超过1%。 一种情况是电池突然承受高负载

    Gout 超过阈值时将中断一次