This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:不使用电流镜

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877199/tps61391-current-mirror-not-used

器件型号:TPS61391

我只想将 TPS61391用作升压转换器、将3.3V 升压到65V。 我不需要电流镜和其他 APD 功能。  

如何连接"未使用"引脚? 例如、我是否需要为电流镜(AVCC)供电、即使我不使用它也是如此?  

我是否应该将未使用的输入连接到 GND 并使未使用的输出保持开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生:

    是的、如果您只使用升压功能、您可以使电路非常简单。

    您可以将 AVCC 和 CAP 引脚、APD 引脚、MONIN 引脚保持断开状态。 MON1和 MON2也可以打开。

    顺便说一下、我们能否在离线模式下更详细地讨论您的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您能否与我分享最大负载电流?  它是否小于10mA?