This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [电池充电器+电量监测计]

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50, BQ25798, BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192335/battery-charger-fuel-guage

主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ40Z50BQ25798BQSTUDIOGPCCHEMEV2400

大家好、TI 支持团队

我们将开发并回顾电池充电器 IC +电量监测计与以下规格的组合。

-输入电压:5V (Type-C)

化学:锂离子,2芯

-Vchg:7.4V

Ichg:2A (最大值)

请推荐符合上述规格的解决方案。

我们将开发充电通道。 计划为两节2芯电池充电、并使用外部适配器分别接收最大5V 或12V 输入 它是一个可以为2A 充电的规格。

请推荐符合上述规格的电池充电器 IC。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    对于电量监测计、我建议使用 bq28z610或 bq40z50系列电量监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    充电器的 BQ25798。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish

    感谢你的答复。

    客户没有使用 TI 电量监测计的开发经验。

    最新的发展审查需要哪些材料? (EVM 等)

    如果使用电量监测计 EVM 进行审核、则可提供的数据是否因电池化学成分而异?

    请就发展审查的进展提供指导。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    客户将需要 EVM、EV2400和 bqStudio 启动。 使用 GPCCHEM 工具获得最接近的化学匹配。 如果您对您选择的监测计有具体问题、请开始新的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    您推荐的器件处于非常糟糕的情况。

    您能否推荐交货时间短的产品?

    请。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    使用此链接根据您的标准过滤充电器。

    www.ti.com/.../products.html