This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:降压/升压60W

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192099/tps552892-buck-boost-60w

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件:LM5177LM5176

你(们)好

客户输入条件为36V

我是否可以询问是否有大于36V 的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果输入电压为36V、最大输入电压可能大于36V、我建议您考虑使用降压/升压控制器器件 LM5176、LM5177。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    如果输入电压最大值为36V、建议使用 TPS552892?

    无法使用控制器、因为空间很小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、如果输入电压低于36V、则可以使用 TPS552892。

    所需的输出电压和负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    输出为20V 2A 或15V 2A

    但输入端子毕竟必须大于36V、因为客户提供的电压将达到36V、所以我们的输入端子必须大于36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的联系。

    由于 TPS552892的最大工作输入电压为36V、因此我们不推荐使用 TPS552892。  我 建议您考虑使用降压/升压控制器部件 LM5176、LM5177。

    此致、

    布莱斯