This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:校准电芯增益和电芯偏移问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193669/bq76952-calibration-cell-gain-and-cell-offset-issue

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我使用 BQ76952EVM 板和 Battery Management Studio 进行校准、如所附图片所示
校准仅使用一个电压点进行校准

我看到使用编程人员指南[BQ769x2校准和 OTP 编程指南]时,电芯增益将使用2点校准。

一些问题
Battery Management Studio 使用什么方法来校正电池增益? 它不会填充电芯偏移值、但只会更新电芯增益。

2.请参阅[BQ769x2校准和 OTP 编程指南]我已获取 AFE ADC 值10次、并删除了最大和最小 ADC 值以计算平均值。 我计算了电芯 Gian 和电芯偏移、仅应用电芯 Gian 和电芯偏移电芯1实际 PCB 的电压相同、但其他电芯的误差仍然超过10mV、我应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题、BQStudio 执行单点校准。 校准文档的第2.1节讨论了校准和精度的不同选项。

    BQ769x2系列具有适用于每个电池的增益校准寄存器(电芯1增益、电芯2增益等)、但仅有一个用于偏移(VCell 偏移)的寄存器。 理想情况下、您不需要校准偏移、或者、如果需要、则获取所有电池的平均偏移、因为对每个电池测量应用了相同的偏移。 为了查看其他电池上的校准、您需要写入每个电池的电池增益。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:
    感谢您的解释。