This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:LM3697电压过高

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193714/lm3697-lm3697-voltage-too-high

器件型号:LM3697

大家好、

目前、软件配置的寄存器如下:

0x24 > 1 (启用控制 A)

0x10 > 0 (CH1/CH2/CH3使用控制 A)
0x19 > 7 (启用 CH1/CH2/ch3反馈)

但是、我们仅使用 CH1的通道、因此 CH2/ch3反馈会检测到开路、

从而在最大亮度下产生大约23V 的 LEDA 输出和大约7V 的 LEDK 输出。


我的问题是、在本例中、最好仅关闭 CH2/ch3(0x19 > 7)的反馈、还是直接关闭 CH2/ch3 (0x10 > 6)? 为什么?
期待您的回复。

谢谢  

此致

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    这两个都可以满足您的条件。  

    BR

    Patrick