This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:独特的 LED 驱动器 VF:3V Imax:3A

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193384/tps61500-unique-led-driver-vf-3v-imax-3a

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

我正在寻找一种高效的解决方案(>90%)、通过 PWM 调光输入驱动8V 至16V 的独特 LED (VF:3V Imax:3A)。

我找到了 TPS61500,它是否适合我的应用?

是否有具有较小组件的解决方案?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61500不是满足您的规格要求的理想选择、我建议改用 LM3409。

    LM3409数据表

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提示。 您是否知道此组件是否有电子表格,我不想阅读所有公式。

    这是我的第一个 LED 驱动器、我对 SPICE 并不是很了解。 您是否也有 MOSFET 的参考?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、除了数据表、我们没有电子表格。 LM3409具有集成式 MOSFET。

    BR

    Patrick