This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:SENSE 引脚抗扰度与放大器;输出延迟

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877452/tps3895-sense-pin-immunity-output-delay

器件型号:TPS3895

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 TPS3895A、希望在我对 SENSE 引脚抗扰度和输出延迟的理解上得到一些确认。

下降输出延迟被指定为16us。 我的理解是、一旦 SENSE 低于 VIT+-Vhys 且持续时间大于16us、输出就会变为低电平。 假设 SENSE 引脚上有一个低于 VIT+-Vhys 且小于16us 的脉冲、然后恢复到高于 VIT 的电压。 "延迟"复位、对吗?

关于感测引脚抗扰度、我们使用以下公式计算过驱百分比:

[(VDD/ VIT-)- 1]×100%。

在 Vdd = 5V 且 VIT = 0.5V 的情况下、我计算出900%的过驱、这在数据表提供的图表之外、但似乎达到3us。 我是否正确接近了这个?

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    TPS3895A 用于监控感测电压是否超过0.5V 的系统电压阈值。 您是否使用0.5V 阈值? 如果您使用的是电阻分压器网络、则计算中的 VIT 应该是这样。 您对毛刺脉冲抗扰度的初始理解不正确。 如果一个脉冲小于脉冲抗干扰的持续时间、它将被完全忽略。

    谢谢、
    Abhinav。