This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:在热关断释放后 UCC28740是否会重新启动?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191507/ucc28740-does-ucc28740-restart-after-thermal-shutdown-releasing

器件型号:UCC28740

大家好、

我的一位客户正在考虑将 UCC28740用于他们的新产品。
他们对 UCC28740有以下问题。  
请给我回复。

问题1.  由于结温下降到165°C 以下而释放热关断后、UCC28740是否会自动重启?
问题2. UCC28740热关断是否具有温度迟滞?
     例如、温度上升阈值为165°C、下降阈值为155°C。则迟滞为10°C
    UCC28740是否有类似这样的温度迟滞?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您的支持!

    要回答您的第一个问题、是的、UCC28740将在检测到结温低于165C 时重新启动。

    对于您的第二个问题、我将询问设计人员、并将很快返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    非常感谢您的回复。
    我期待收到您的下一次回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    温度迟滞约为20摄氏度。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    非常感谢您的大力支持、很抱歉我迟到了。
    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。