请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5716-Q1 主题中讨论的其他器件: TLC5916-Q1
尊敬的专家:
如何估算 TLC6C5716-Q1功耗?
例如,VCC=3.3V,LED 电流=10mA,LED 电源=5V,LED 电压=3V (5~3=2V 在 TLC6C5716-Q1中烧断 ,对吧?)
10通道 LED 亮起、6通道 LED 熄灭
在这种情况下,功耗为2V*10mA*10通道+ VCC*ICC,对吧?