This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5716-Q1:功率耗散估算

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5716-Q1, TLC5916-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193833/tlc6c5716-q1-power-dissipation-estimation

器件型号:TLC6C5716-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC5916-Q1

尊敬的专家:

如何估算  TLC6C5716-Q1功耗?

例如,VCC=3.3V,LED 电流=10mA,LED 电源=5V,LED 电压=3V (5~3=2V 在 TLC6C5716-Q1中烧断 ,对吧?)

10通道 LED 亮起、6通道 LED 熄灭

在这种情况下,功耗为2V*10mA*10通道+ VCC*ICC,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、计算是正确的。

    您还可以参考 TLC5916-Q1 10.2.1.2中的计算过程。

    BR、

    海尔。