This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:VCT 充满电后 TrueRemQ 减少110mAh

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187039/bq28z610-r1-trueremq-decrease-by-110mah-after-vct-full-charge

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我们使用 BQ28Z610-R1作为2S1P 电池组、当我们将 电池充满 VCT 时、TrueRemQ 减少110mAh、原因是什么? 为什么我们收费更高、但却能得到更少 的 TrueRemQ?

附件 为 log 和 gg file.e2e.ti.com/.../GG_2B00_LOG.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    是新电池吗? 即使是使用新电池、也会出现批量差异、因此您需要检查通过的电量并将其与报告/计算的电量相匹配、以了解值的变化是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周期数为2、 当50、但不是80时的平均电流低于800mA 时、电池正在充电、然后将 FC 更改为1。

    首先、当 trueRm=trueFCC=2298、passQ 为140时、继续 chage、 trueRm=2419、trueFCC=2298、passQ 为18、2419-2298=121、但当 FC 更改为1时、没有电荷通过、为什么  trueRM 更改为2309?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 FC 变为1时、监测计将根据测量的电压、锥形电流设置和检测到完全充电时的测量温度重新计算放电深度。

    然后、它将运行另一个放电仿真、这将导致真正的 RM 发生变化。 在2309mAh 的情况下。 它不仅仅是简单的库仑计数、因此您无法通过简单的加法或减法来确定它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187039/bq28z610-r1-trueremq-decrease-by-110mah-after-vct-full-charge/4490679 #4490679"]然后它将运行另一个放电仿真,[/quot]

    如何理解这一点?  仿真的放电电流是多少? 以及如何在  检测到充满电时避免 trueRM 变化更小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流取决于负载选择(以及在较小程度上取决于负载模式)。 避免真正的 RM 变化的唯一方法是防止状态变化和温度变化。 查看有关 Impedance Tracking 的 TI 培训视频、例如 :training.ti.com/impedance-track-benefits

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187039/bq28z610-r1-trueremq-decrease-by-110mah-after-vct-full-charge/4492296 #4492296"]避免真正 RM 更改的唯一方法是防止状态更改和温度更改

    我们需要始终进行充电和放电、使用时温度变化也很常见。 我们无法 控制它们 。 它们是不可避免的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真正的 RM 不应该是恒定的。 它将随监测环境的变化而变化(温度、负载、实际充电终止、负载尖峰、化学容量的变化、电池电阻的变化等)。

    即使在类似的放电用例中、也会出现波动、直到监测计适应实际电池(即使在最佳情况下、由于始终存在一些变化、因此仅近似于黄金映像中描述的电池)。

    在几个周期后、您是否在 True RM 中获得这些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现  一个现象 、如果在充满后有足够的休息时间、 TrueRM 将更新得更大。  

    我们能否更改 Qmax 更新时间和电压变化率 dv/dt = 4uV/s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想缩短时间并增加 Qmax 更新的可能性。

    [引用 userid="509857" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187039/bq28z610-r1-trueremq-decrease-by-110mah-after-vct-full-charge/4498906 #449906"]我们是否可以更改 Qmax 更新时间和电压变化率 dv/dt = 4uV/s?

    如何计算 4uV/s 的电压变化率? 周期时间有多长?10分钟或其他时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该监测计不直接测量 UV、而是在特定时间窗口内对平均值进行比较。 我不建议只为了尝试一些东西来调整它。 您希望更改此项的具体原因是什么? 默认值的原因是、在允许测量仪表进行 OCV 测量之前、确保电池真正放松。 如果您进行更改、电池状态很可能不准确、这会使电量监测变得混乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187039/bq28z610-r1-trueremq-decrease-by-110mah-after-vct-full-charge/4498959 #4499859"]更改此内容的具体原因是什么? [/报价]

    由于智能手机中使用了电池、 因此即使屏幕智能手机处于关闭状态、电池也始终处于放电状态。 此应用没有真正的休息时间。 因此、我们始终发现 Qmax 在许多周期计数下不会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此方法的主要问题是电池状态将不正确、具体取决于负载、因此如果您松开这些参数、Qmax 将不正确。 这会导致严重的性能问题、风险很高。

    TI 将相关参数设为"专用"、以避免这些参数未经特别小心地更改。 我无法在公共论坛上提供有关私有参数的信息。  请联系您当地的 TI FAE、他们可以让您直接联系 TI 电量监测计应用团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qmax 将不会更新、或者 电池状态将不正确、哪一个将 导致风险更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池状态不正确的风险较高。 Qmax 的变化通常非常缓慢、因此如果最终存在可实现稳定电压的低功耗相位、则监测计仍将学习 Qmax。