This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:谐振电容器

Guru**** 2924240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877350/ucd3138allcevm150-resonance-capacitors

器件型号:UCD3138ALLCEVM150

您好!
对谐振电路中的电容器有疑问

TI 使用 Panasonic 公司提供的这种类型的电容器

但在数据表中、我看到交流电平电压过低

并随频率迅速降低

我想了解您为什么选择它? 使用它是否安全? 如果没有移位参数、它是否可以长时间校正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rutskoy、

    在选择 LLC 拓扑的电容器时、需要考虑额定电压、纹波电流和电容。 在额定电压方面、流经电容器的峰峰值纹波电压小于400V、这远小于223V RMS 电容器交流额定电压。 223V RMS 提供630V 峰间值。 有足够的裕度。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    我认为这是不正确的。 223V 对于50Hz、请查看最后一幅图、100kHz 时仅为数据表中的25V 允许电压(RMS)。 实际电路板上的交流电压额定值大于此值、正如我在示波器上看到的。 Panasonic 支持部门还告诉我、这种类型的电容器强烈不推荐用于 LLC 转换器。 它可以在 允许的范围内作为 dV/dt 工作、但它不是一个稳健的设计。 例如、我看到推荐用于 LLC 的薄膜电容器(在本例中为 B3264x)在高频(~100kHz)下具有比我们高10倍的交流电压。  


    好的、谢谢。 我只是想为自己澄清一下、因为我在 LLC 中的这种类型的电容器之前没有看到过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rutskoy、

    根据产品数据表、您是对的。 最好遵循数据表来设计您的产品。 在我们的 EVM 中,我们没有看到任何故障,可能是因为输出功率不是太大,纹波电压低于降额电压。

    如果我有更多信息、我将与您分享。

    感谢您的反馈、

    肖恩