This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:是否可以将 VIN 与 ON 引脚连接?

Guru**** 2384040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192642/tps22918-can-connect-vin-with-on-pin

器件型号:TPS22918

您好!

我刚才确认了以下几点。

我的客户使用 TPS22918 VIN=3.3V。  为了减小电路板尺寸、可以直接将 VIN 与 ON 引脚连接吗?

在某些情况下、VIN 会出现一些下降。  但我认为 ON 引脚的阈值大约为1.0V。  因此、将 VIN 与 ON 引脚连接没有问题。  我的理解是否正确?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    让我确认这不会影响输出压摆率、并返回给您。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kalin San、

    有更新吗?

    我的客户希望尽快知道这个答案。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!  

    正如在离线讨论的那样、设计能够确认将 Vin 和 ON 绑定在一起将不会对输出压摆率产生影响。

    此致、  

    Elizabeth