This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021电流限制相关性

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193338/lm5021-lm5021current-limiting-correlation

器件型号:LM5021

您好,

当客户使用 LM5021时、输出电流增大、CS 引脚输出超过0.5V、芯片输出低电压。 为什么输出电压不为0? 是因为周期性电流限制? 如果是、周期性电流限制和直接关闭的限制或范围是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的全某:

    我将对此进行研究、并将在接下来的1-2天内做出回应。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的全某:

    是的、您可以在数据表的7.4.5运行过载中找到相关说明。

     "7.3.6断续模式过载电流限制"说明了 COMP 引脚 电压在 CS 引脚过载(>0.5V)时会增加、并且将受到逐周期电流限制比较器的限制。 当 COMP 超过4.6V 时、SS 电容器 CSS 以10uA 的电流速度放电(此时 VOUT 尚未关断)、直到达到间断模式阈值(VHIC=4.6V)且 Vout 关断。

    此处列出了计算 Vout 未关断的时间: