This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250-Q1:TPS650250QRHBRQ1的 ESD 额定值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250, TPS650250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877157/tps650250-q1-esd-rating-of-tps650250qrhbrq1

器件型号:TPS650250-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS650250

Hei 团队、

TPS650250QRHBRQ1的 ESD 额定值是多少?

尽管我们检查了数据表并与 TI 客户支持中心确认、但我们找不到任何信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还尝试查找此数据、但我自己无法找到它。 我已请求此器件的应用工程师考虑此请求。 但他在本周中已不上班、请给我们2-3天的时间、我们会再给你回复。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS650250-Q1 ESD 额定值与 TPS650250相同。

    V (ESD)静电放电

    人体放电模型(HBM)、符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 = 2000V

    充电器件模型(CDM)、符合 JEDEC 规范 V JESD22-C101 = 500V

     


     符合 AEC-Q100-02 (HBM)和 AEC-Q100-011 (CDM)测试标准的器件、但器件设计可承受的电压不变。