This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:是否可以从 CSCIN 电容器汲取一个小电流(4mA)?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877311/tps7a78-is-it-possible-to-draw-a-small-current-4ma-from-the-cscin-capacitor

器件型号:TPS7A78
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好 TI

感谢您对我前面两个问题的帮助。 恐怕还有另一个。

我将详细介绍 TPS7A78的3.3V 输出变体。 根据数据表、我认为 CSCIN 两端的电压为4 x (VLDO_OUT + 0.6V)或15.6V。 此节点的纹波电流在3.3V 时的标称值为应用电流的1/4。 我想、我们在3.3V 时需要大约60mA 的电流、并且将使用 FB 模式。 因此、电容器纹波大约为15mA。

此应用需要一个电流消耗为4mA、电压介于10V 和22V 之间的辅助电源轨。 相信我可以使用4mA 的 CSCIN 为该辅助电源轨供电而不会使 TPS7A78调节方案发生故障、这是否太好了? 当然、我希望向上调整 CSCIN 的值以适应额外的电流、我们不需要快速启动时间。

再次感谢您、Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的。 这是可能的。 唯一的需要注意的是、您必须确保调整 CS 的大小以处理额外的电流。  

    我有一个计算器可以帮助您选择组件。 如果您给我发送了一封电子邮件 我可以将其发送给您。

    注意:必须启用宏。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果你没有发布以下内容的话,这里是最好的

    真是个好消息! 多年来、我一直在为这个应用而敲我的头。 我们有一个用于控制商业照明的市电供电无线器件。 它使用868MHz 的 TI CC1101、并且我们之前已经尝试过低功耗离线开关(例如电源集成)。 问题在于、来自高压降压转换器的宽带噪声使 CC1101接收器灵敏度下降20dB。 我们感到强制降低了电容分压器路线、但从效率的角度来看、这并不理想。 我们所做的类似于 TPS7A78、因为我们使用光电继电器对粗略电压进行了迟滞控制、然后从此处进行线性调节。 许多分立器件和处理器开销。 TPS7A78的设计越来越接近。 我希望电容式降压稳压器的200kHz 开关频率与我们的100kHz IF 频率足够远、这样我们就可以很好地提高灵敏度。 谐波应该更远。

    为了控制商业照明驱动器、我们对 DALI 主器件进行了仿真。 DALI 总线需要一个16V (或由此产生的)的通信电源轨、因此能够从 CS 中窃取一点功率比我希望的要好。

    我现在可以从 DigiKey 购买评估板、但我很想拥有一份计算器副本来展示一些组件方案。 我的电子邮件地址是 nick.steven@designwrights.co.uk

    感谢您迄今提供的所有帮助。

    此致、Nick