This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:AGND 与 PGND 的布局建议和使用

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877358/tpsm84424-layout-advice-and-use-of-agnd-vs-pgnd

器件型号:TPSM84424

你好!  我正在尝试为 TPSM84424设计一个布局。  我使用 EVM 进行了评估、并认为性能非常适合我的应用。

我注意到、其他器件的一些 EVM 在线发布了光绘文件。 我想将 TPSM84424-EVM 设计作为起点、但用户指南中显示的一些布线有点模糊。 是否可以为该模块获取光绘文件(或 Eagle 文件、如果您使用的可能)? 或者、TPSM84424的规格表中提供了一个示例布局;这种布局的光绘文件或 CAD 文件作为替代方案也非常有用、因为我所困惑的器件在这两种布局上是相同的。

我还想知道您是否对设计2层电路板的布局有任何建议。   建议的布局似乎是一个4层电路板、其中一层具有 AGND 平面、3层具有 PGND。 对于2层电路板、我只有一层可以具有不间断平面。  我可以尝试将底层拆分为两个局部平面、也可以尝试在顶部执行一个平面、在器件和所有顶部布线周围工作、 当我需要对其进行布线时、它只需使用过孔和底部布线来切割另一个平面。  我不知道这两种解决方案有多可行;这看起来很困难。  您会推荐什么、或者您认为这是一个需要4层的器件吗?

最后、我注意到建议将 AGND 与模拟电路配合使用、因为 PGND 存在噪声。 但是、EVM 和规格表图似乎暗示 PGND 应为 VOUT 的返回路径。 我的电路基本上是模拟电路(有几个 ADC 投入使用)、所以我应该将 AGND 或 PGND 与电路的其余部分结合使用吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    请参阅随附的 EVM 布局光绘文件。/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM84424EVMGerber.zip

    我建议使用4层、如 EVM 和数据表示例。 如您所见、在不切断理想情况下应尽可能低阻抗的 VIN、VOUT、PGND 和 AGND 引脚的情况下、将所有器件布置在顶层和底层将具有挑战性。

    最终、您的负载电路应连接到 PGND、因为 PGND 是功率级的返回电流路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    非常感谢您的快速响应!  这很有帮助。

    那么、只需确认 AGND 是否基本上仅与该器件相关、从而使该器件正常工作?  那么、我是否真的只需要在该部件周围放置一个 AGND 覆铜、我可以将该层的其余部分用于电路板的其余部分?  或者、您能否描述我可能希望通过哪些方式将 AGND 连接到电路的其他器件?  我的终端设计将具有多个电源模块(几个 TPSM84424、以及一些用于其他电压的其他直流/直流转换器)、它们将驱动不同的负载; 它们的负载可能会物理上相互混合、但我将使模拟负载保持分离、以便它们的接地层中不会有数字返回电流。  在这样的设计中、是否应该为每种模块(例如、第3层)设置本地 AGND 覆铜、然后在第3层其余未被 AGND 覆铜占用的 PGND/全局 GND 覆铜?  (除了在其他层中为 PGND/全局 GND 提供一个或两个以上的完整接地平面)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、是的、您可以为每个模块保留一个本地 AGND 覆铜、然后用 PGND 填充该层的其余部分。